This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:可使用哪个 LDO 替代 TPS7A8801? 需要 AEC-Q100。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616179/awr1642-which-ldo-can-be-used-to-replace-tps7a8801-aec-q100-is-required

器件型号:AWR1642

您好!

我的客户正在设计 AWR1642的电路板。 但 LDO TPS7A8801没有 Q1版本。

可使用哪种 LDO 替代它? 它需要通过 AEC-Q100测试。

谢谢、

Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wesley、您好!
    我们将检查此 LDO 的等效汽车器件型号。 我们将就此向您回复。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wesley、您好!
    TPS7A8801器件的自动认证器件(AEC Q100)即将发布。 因此、您可以继续使用该器件、只需在生产前更换器件即可。

    此致、
    Vivek