This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:如何基于 AWR1642EVM 测量 AWR1642的功耗?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616467/awr1642-how-to-measure-the-power-consumption-of-awr1642-base-on-the-awr1642evm

器件型号:AWR1642

您好!

我发现 EVM 提供了一个测试接口、可在5V 输入时测量整个电路板的功耗。

我需要一种测量 AWR1642功耗的方法。 也许我需要切断电源的铜线并与电流表串联,以测量1.3V、1.8V、1.2V、3.3V 电源上的电流? 或者,您能否提供更好的方法来测量芯片的功耗?

谢谢、

Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wesley、您好!
    EVM 上没有直接测量单个电源电流的方法、它仅允许您测量5V 电源轨上的电流、包括 PMIC 和 LDO 电流。 这可以通过测量通过 P5跳线的电流来实现。
    如果您想要测量单个电源电流、可能会比较棘手、您可能需要切断布线才能实现这一目的。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    感谢您的回复。
    我将尝试通过切断走线来测量各个电源电流。
    如果您有更好的方法、请告诉我。
    谢谢。

    此致、
    Wesley