请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP100 尊敬的 TI 工程师:
我带来了用于温度测量的 TMP100、我发现 转换器分辨率的默认设置为12位、这意味着配置寄存器的 R1和 R0都为1。 但温度寄存器的字节2始终如下图所示为0x00。
TMP100只能测量1℃?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Aaron:
感谢您的回答。但我理解您的意思、并且已经多次尝试过、我将 SD 位设置为关断模式、字节2 8位仍然为0、如下图所示。现在我向您发送 IIC 源文件和温度测量文件、请打扰您回答。