This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:毫米波 SDK EVM 开箱即用演示

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/615854/awr1642boost-mmwave-sdk-evm-out-of-box-demo

器件型号:AWR1642BOOST

大家好,我按照演示视频上的说明操作,但硬件从未连接 过。 它始终在按钮左边角显示此消息:

"COM5:115200、COM4:921600
正在等待数据..."
有关如何正确运行它的任何帮助?1.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sylvia、
    似乎 PC GUI 无法通过 COM 端口与器件通信。

    您能否查看以下内容:
    通过 SOP 设置将板设置为功能模式。
    电路板刷写了正确的图像以运行开箱即用演示。

    请参阅毫米波 SDK 用户指南、该指南可在安装的 doc 文件夹中找到。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sylvia、
    您能否确认在连接到 COM 端口后单击了"Send config to mmwavwe device"吗?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav、您好!

    感谢问题得到解决、因为是 SOP 设置、

    此致、

    Sylvia