This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM35:LM35DT/NOPB 封装

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/615207/lm35-lm35dt-nopb-footprint

器件型号:LM35

您好!

是否有适用于 LM35DT/NOPB (TO-220 (NEB))的焊盘图案? 我检查过几个地方、似乎找不到任何东西。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    请参阅此帖子:

    e2e.ti.com/.../2176059 封装图#2176059

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    遗憾的是、我们目前没有可用的着陆模式。 您何时需要占用空间? 我们可以创建一个、然后发布到数据表、但让我与库团队确认一下。 我很快会回来的。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您 Kelvin。 我能够找到产品的机械。 据 Aaron 说、这种封装看起来还不存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Aaron。 我向客户询问此问题、因此我不知道他们何时需要此问题。 他们很可能马上想要它。 我将向他们传达它当前不可用的信息。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    我已经提交了 ePOD 和 BXL 文件的请求。 有时应该在本周末或下周初完成。 我会随时向您发布。 感谢您的耐心等待。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    随附的是 BXL 文件、您可以使用该文件转换为任何 CAD 软件。 在接下来的24小时内、您还可以在 TI.com 上获取该信息。

    e2e.ti.com/.../LM35_5F00_NEB_5F00_3.bxl

    希望这对您有所帮助。 请告诉我、您还有进一步的问题。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常好。 谢谢 Aaron!