This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:采样率令人困惑

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616342/iwr1443-confusing-of-sampling-rate

器件型号:IWR1443
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVM

我正在使用 IWR1443BOOST->DEVPACK->TSW1400EVM 进行一些测试。 我想对从 TSW1400捕获的数据进行一些数据处理。

但我对采样率感到困惑。

在 RadarStudio 的'sensorConfig'中、斜坡结束时间设置为60us、采样率设置为10000ksps。 因此、斜坡结束时间之前的样本应该为600。

问题1:

SensorConfig 中"ADC Samples"的曲折变化是什么?

由于采样率为10000ksps、在我按下 TSW1400设置后、HSDC Pro 中的采样率设置为7.5M。

问题2:

这两种设置之间的关系是什么?

问题3:

我想分析从 TSW1400捕获的数据、如何知道一个 FMCW 周期中的采样数?

谢谢、

赵雨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q1)设置 Radar Studio 时、线性调频脉冲设计需要通过外部毫米波估算器和/或线性调频脉冲计算器电子表格来完成。

    ADC 样本–这是每个线性调频脉冲的 DFE 输出样本数

    采样率–这是以 ksps 为单位的 DFE 输出速率

    RampEndTime–这是 ADC 有效开始时间+(ADCsamples/chirp /采样率)–ADC 有效开始时间取决于所需的稳定时间、然后计算斜坡结束时间。

    在 Radar Studio 中、选择斜坡计时计算器、输入线性调频脉冲设计中的斜升计时输入。  在"建议配置"中、空闲时间、ADC 开始时间和斜坡结束时间复制到"传感器配置"选项卡。  通常使用95%或99%的稳定时间。

    Q2) 7.5M 是 TSW1400时钟输入 PLL 的开始设置、它乘以一个值。  在 Radar Studio Data Config 选项卡的 Data Configuration 下、选择 LVDS 输出数据路径、格式化。

    通常- LVDS、数据包0 ADC_only、数据包1抑制数据包

     DDR 时钟、数据速率 -取决于 DFE 输出速率、通常每个 LVDS 数据通道使用一个 DFE 输出、因此对于复杂数据、我们具有16位舍入  

    32位/IQ 样本* 256个样本/线性调频脉冲* 10000ksps * 1 Rx/LVDS 通道= 81.92e9位/线性调频脉冲,使用 DDR 时钟时,LVDS 传输周期为81.92e9位/(2*600e6)  

    DDR 时钟必须足够快、以便在线性调频脉冲周期内输出 LVDS 数据集。

    Q3) 在 Sensor CONF 选项卡下、采样率(DFE 输出速率)和 ADC 采样数+ ADC 启动时间均编程为斜坡结束时间。

    在此示例中,256/10e6 + ADC 开始时间(来自斜坡计时计算器,稳定度为99%) +过长斜坡时间<=斜坡结束时间 ,经验法则是 ADC 开始时间与过长斜坡时间匹配。   

    在传感器配置中、我们通常会通过帧数、要收集的线性调频脉冲/帧*帧数来告知 TSW1400。  此信息通过 POST PROC 按钮传递到 MATLAB POST 处理脚本。  0被视为连续的、我使用10帧。  当我们 ARM TSW1400时、Radar Studio 会对数据量进行编程。

    dumpFile 包含存储用于分析的路径和文件名。

    此致、

    Joe Quintal