This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:TSW1400EVM 适用于毫米波器件的优点

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616470/awr1642boost-the-merit-to-use-tsw1400evm-for-mmwave-devices

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVM

您好!

请告诉我使用 TSW1400EVM 捕获毫米波器件的 ADC 数据的优点。
我认为具有 MMWAVE_Devkit 输出的 MMWAVE_SDK 中"捕获"演示的"通过 LVDS 进行流传输"结果几乎相同。

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、
    TSW1400只是一个通过 LVDS 接口捕获 AWR 器件发送的 ADC 数据的示例平台、您也可以使用任何其他平台。
    采集演示中的 LVDS 流式传输支持从 AWR 器件进行 LVDS 传输、但您还需要在另一侧使用一些 LVDS 接收器来进行采集。 这就是 TSW1400板的用武之地。

    此致、
    Vivek