请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP116 主题中讨论的其他器件: LMT70
您好、支持团队、
我的客户正在考虑将 TMP116用于一些在温度低于室温的环境中使用的检查设备。 在这种情况下、他们需要考虑 TMP116器件上的露点可能。
他们想考虑防水涂层方法、您是否有使用此器件进行防水涂层评估的经验?
谢谢、此致、
Kaizawa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Kaizawa-San、
感谢您联系我们进行查询。 我没有评估 TMP116的防水功能;但是、过去我曾尝试过 LMT70的5种基本材料、因为 WSCP 封装会通过裸片级别进入光敏等级。 选择将根据应用进行。 附件供您参考。
e2e.ti.com/.../Conformal-Coating-2015.pdf
如果条件主要用于防潮和防潮、我建议使用环氧树脂基质材料。 这将是一个更好的选择。 供应商是 Dow Corning 和 Henkel。
另一种方法是将 TMP116放入探针中。
希望这对您有所帮助。 如果您有进一步的问题、请告诉我。
Aaron