This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241:去混叠模式是否适用于处理不同的四倍字或不同的子帧?

Guru**** 2588355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616181/opt8241-does-de-aliasing-mode-work-duing-different-quads-or-different-sub-frame

器件型号:OPT8241

我知道 OPT8241   通过使用两个调制频率支持去混叠模式。  去混叠模式 是否适用于处理不同的四倍字或不同的子帧?  

我知道当启用 去混叠模式时,我应该 将  quad_cnt_max 参数设置为6。 我将 IND_FREQ_DATA_SEL 设置为0以流式传输与基频对应的输出数据 、或将 IND_FREQ_DATA_SEL 设置为1以 流式传输与第二  个频率对应的输出数据。  

但我不知道哪个 四通道用于 基 频、  哪个 四通道用于 第二个频率?  哪个 子帧用于 基 频、  哪个 子帧用于 第二个频率?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    两个频率都需要来自所有子帧包含的所有四倍频。 去混叠使用来自所有子帧的所有四通道的数据。

    此致、
    Anand