This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200:超声波传感器激励和感应

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200, TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/615277/tdc7200-ultrasonic-sensor-excitation-and-sensing

器件型号:TDC7200
主题中讨论的其他器件: TDC1000

我想使用此 IC 激发超声波传感器、并检测行程时间。 您能不能支持如何使用54KHz 超声波激励传感器并检测飞行时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Somya、

    TDC7200不是超声波模拟前端、无法激发超声波传感器。 它只需接收数字启动和停止信号并测量两者之间的时间。

    TDC1000是一款超声波 AFE、可激励发射者并接收传入信号、输出数字启动和停止信号以进行测量、例如 TDC7200。 TDC1000-TDC7200EVM (www.ti.com/.../TDC1000-TDC7200EVM) 在电路板上整合了这些器件、可提供完整的超声波感应解决方案。 我建议从该 EVM 开始。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    您能不能建议如何在开发板上工作。

    此致、

    Somya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请从以下位置的 EVM 用户指南开始: www.ti.com/.../sniu021a.pdf