This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:AWR1443和 AWR1642的接口

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616078/awr1443-interfaces-of-awr1443-and-awr1642

器件型号:AWR1443
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

您好!

我对 AWR1443和 AWR1642的接口功能有一些疑问、如下所示。

AWR1443:

1.是否有任何接口可从芯片收集雷达原始数据或处理后的 FFT 数据? 数据表中未显示此芯片中存在的任何高速接口、如 CSI2或 LVDS。 但随后它将讨论6个通用 ADC 端口。 我假设 UART/SPI 无法传输原始数据、因为数据大小和数据速率会更高。

ADC 端口的用途是什么?

AWR1642

数据表提到 AWR1642中的2个 LVDS 通道用于原始 ADC 数据和调试仪表。 我已经看到了演示程序、该程序有助于通过 LVDS 连续传输原始 ADC 数据。 我需要的是 FFT 处理的数据。 我不想使用点云(如毫米波演示中所示)、但需要 FFT 数据(大小与原始数据相同)。 这只能通过 LVDS 发送。 因此、我担心 DSS 是否可以配置为从 L3存储器发送数据到 CBUFF、然后通过 LVDS 发送数据、而不是从 ADC 缓冲器获取数据。

提前感谢您、

Snathana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Snathana、
    1) 1) AWR1443目前不支持用于 ADC 数据传输的高速接口。 对于调试/仪表、它确实具有 LVDS 接口来获取 ADC 数据、但目前尚未计划在量产产品中支持此功能。

    2) 2)通用 ADC 可用于监控来自某些板载传感器的模拟信号/电压或模拟信号,例如。

    3) 3)对于 AWR1642、EDMA 可配置为将数据从 L3存储器传输到 CBUFF。 我们没有相同的现成示例、但您可以查看 TRM 来对 EDMA 进行编程以实现这一点。

    此致、
    Vivek