This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP275:TMP275 I2C 规范

Guru**** 2588635 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP275, TMP116, TMP112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/614917/tmp275-tmp275-i2c-spec

器件型号:TMP275
主题中讨论的其他器件: TMP116TMP112

大家好、团队成员。

我的客户希望通过 I2C (标准模式)设计系统。

该器件未介绍标准模式。

我的客户确认数据表中的6.6计时要求。

其系统为 tHDDAT 3.35us (最大)。

此器件是否可以按标准模式使用?

此致。

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMP275被设计成与 I2C 标准、快速和高速模式兼容。 近年来、人们发现一些 TMP 产品、例如 TMP275、存在具有严格 HDDAT 时序的 I2C 主设备问题。 作为产品系列、我们完成了 TMP 目录的重新测试、并重新指定了旧产品上的 HDDAT。 您在 TMP275数据表中看到的4纳秒最小值是该测试的结果。 I2C 规范要求零微秒 HDDAT。 我们认为、与声称与模糊规格兼容相比、HDDAT 的这种高分辨率测量能够更准确地反映实际器件性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我了解、这是 HDDAT 的最小时序问题。
    您还描述了它被设计成与 I2C 标准模式兼容。
    我想知道它是否与 HDDAT (max)兼容。
    您会推荐该器件吗?

    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您没有提供足够的信息来确认兼容性。 我们需要知道 I2C 主设备永远不会产生小于4ns 的 HDDAT。 在这种情况下、主设备的最大 HDDAT 不可用。

    TMP275是一款出色的产品、我推荐它。 如果您对其他高精度温度传感器感兴趣、请查看 TMP112和 TMP116。 后者于今年发布、采用了0ns HDDAT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    我想知道我们是否可以在 I2C 标准模式下使用 tHDDAT3.35ns (最大值)。
    如果不推荐、请告诉我。

    此致、
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您之前说过最大值为3.35us、这与本次讨论无关、不会提出任何问题。 我们正在寻找最小值。

    最大3.35ns 的 HDDAT 不兼容、因为它表示 HDDAT 将始终低于 TMP275分钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要向您发送排印错误。 正确、它在最大时序中为3.35us (最大值)。
    在这种情况下、我的客户没有提到最小计时、因为他们可能在超过4ns 的时间内使用。

    此致、
    Hayashi