This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 霍尔效应传感器测量磁场的三个维度。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/615055/hall-effect-sensor-measuring-magnetic-field-in-three-dimensions

您好! 我正在寻找能够在三个维度测量高磁场的霍尔效应传感器。 其中有很多、但我所寻找的是需要测量大约1T 的磁场、如果使用 I2C 接口、这对我来说将是最佳选择。 我在任何地方都找不到它。 也许您知道哪家公司有类似的东西、或者可能有人在使用它、可以推荐它吗?

这对我很有帮助。


祝你度过美好的下午!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Konrad、1特斯拉非常强大、并且可以轻松生产超过永磁体。 您的应用是否涉及强大的电磁体?

    我不知道有任何能够测量该值的3轴器件、但我建议查看霍尔元件器件。 1个表面贴装器件和2个正交通孔器件测量3个轴。 这些是4端子器件;偏置电流通过2施加、而差分霍尔电压在其他2端产生。

    请告诉我您的应用是什么;谢谢!

    此致、
    关于
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好!

    是的、它确实涉及强大的电磁体。 我需要使用3轴中的一些传感器来测量它。


    我找到了 MagVectorTmMV2,但它非常强大,因为它可以测量高达30T 的电流。 我需要测量大约1T 的值。

    您能更详细地解释一下我需要使用您的解决方案吗?

    此致

    KK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KK、如果您将搜索霍尔元件器件谷歌搜索、则顶部结果应显示一些器件选项。  TI 不提供此类器件。  它们是原始元件、而不是集成电路。

    此致、
    关于