This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1312:柔性线圈

Guru**** 2587535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/615472/ldc1312-flexible-coil

器件型号:LDC1312

您好!

是否可以使用柔性线圈粘合剂代替 PCB 线圈?

看起来像这样:

如果是、应使用哪些材料? 有什么建议吗?

PS.:应用是纸张厚度测量。 如果你能就这一主题提出任何建议,我将不胜感激。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leandro、

    您是指 FPCB 还是柔性 PCB? 如果是、我们有多种设计使用柔性 PCB 作为电感式传感应用的线圈。 柔性 PCB 具有更多的机械公差、因此您可以在给定的空间内容纳更多匝数、并能够设计出更小的线圈。

    作为最后一步、可以向 FPCB 添加一个像 PSA (压力敏感粘合剂)这样的粘合层。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varn、

    感谢您提供有关柔性 PCB 的信息。

    关于纸张厚度测量、您是否有任何应用手册?

    此致。