This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2112:耦合/信号强度不够、需要查看应用以确保该器件非常适合

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/615241/ldc2112-not-getting-enough-coupling-signal-strength-and-need-review-of-the-application-to-make-sure-this-part-is-a-good-fit

器件型号:LDC2112

需要一位电感式传感专家对这种大容量应用进行评价、以了解商业应用中的缺点和一般信心/可行性/问题、也就是产生数百万个这样的问题。 如果他们可以建议不同的参数或运行 线圈分析来优化输出(计数-目前开发板的计数较低)、并查看他们是否认为这是一个一般的良好应用、那么它是否可靠和稳健。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    我们非常乐意查看和优化设计。 在我们能够这样做之前、我需要更多有关该应用的信息。 您是否能够共享您的设置的原理图、机械制图和寄存器配置?

    您是与当地 FAE 还是其他 TI 代表合作?

    此致、