This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:VitalSigns Lab 无法完全编译

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/615105/ccs-iwr1443boost-vitalsigns-lab-fails-to-build-completely

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

你好
我正在尝试构建 IWR1443生命体征演示、但它在最后一步追加 gen_bincrc32.pl 时失败

我按照另一篇文章中的建议安装了草莓版 perl -这是正确的吗?

我得到:-

perl.exe C:/TI/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/append_bin_crc/gen_bincrc32.pl xwr14xx_vitalSigns_lab_mss.bin

Makefile:198:目标'post-build'的配方失败

在@INC 中找不到 getopt/Std.pm (@INC 包含:C:/SynaptiCAD/perl/MSWin32-x86-multi-thread C:/SynaptiCAD/perl。) 请访问 C:/TI/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/append_bin_crc/gen_bincrc32.pl 第56行。

开始失败--在 C:/TI/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/append_bin_crc/gen_bincrc32.pl 行56处中止编译。

gmaked[3]:[编译后处理]错误2 (忽略)

我怀疑我缺少任何内容、或者安装了错误的版本-有任何建议。
不确定"C:/SynaptiCAD/perl "来自哪里、但它位于我的笔记本电脑上、可能是历史。

谢谢
Bob 熏肉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    看起来编译本身已成功、但失败发生在工程中指定的自定义编译后处理步骤上。 我将把这个主题移至合适的器件论坛、那里的专家可以为您提供最好的帮助。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我建议以下几点 :

    正如您所提到的、即使您已经安装了草莓 Perl、但不同的 Perl 安装似乎优先。 要纠正此问题:

    在安装 SDK 发行说明中列出的 Perl 版本之前、请确保从 PC 中删除任何现有的 Perl 安装。 或者,为了确保始终使用正确的 Perl,可以编辑 Windows 搜索路径(路径环境变量),以将 Strawberry Perl 保留在路径字符串的开头 (操作系统在该路径中搜索可执行文件、并从其可在中找到的第一个位置执行)。 您可以按如下所示编辑路径(确保重新启动 CCS 以将路径更改传播到 CCS、此外、请不要忘记分隔不同字符串的分号)。

    2.确保在 Vital Signs Demo 用户指南的"先决条件"部分中所述的正确目录中下载了 crc.pm。 此外,在下载并保存 crc.pm 之后,找到保存的文件并删除.txt 扩展名(如果有)。 请确保文件的末尾有.pm 扩展名而不是.txt 扩展名

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
    我更改了 Windows 搜索路径的顺序、将 Strawberry Perl 放置在顶部附近、现在这个编译后步骤可以正常工作。
    非常感谢
    Bob 熏肉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob 的确认。 我将关闭该线程。 如果您有进一步的问题、请创建一个新的问题。

    此致

    尼廷