This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:毫米波实验室:用户指南中缺少下载链接

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/615326/iwr1443-mmwave-labs-download-links-are-missing-in-users-guide

器件型号:IWR1443

您好!

我正在尝试设置 IWR1443BOOST 并运行 Resource Explorer 中的 Vital Signs Lab。
我在下面找到了用户指南并按照说明操作。 但幻灯片7上缺少所有下载链接。
(SYS/BIOS、XDC、Perl 等)

请更正用户指南。

http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Software%2FmmWave%20Training%2FLabs%2FVital%20Signs%2FUser's%20Guide

顺便说一下、我尝试在 TI 网站上找到 TI SYS/BIOS 6.50.1.12、但似乎 SYS/BIOS 现在包含每个 MCU 或处理器的 SDK。
似乎没有可用的毫米波 SDK。 从哪里可以获得用于毫米波的 SYS/BIOS?
 
谢谢、此致、

Kot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kot、

    感谢您的反馈。 毫米波 SDK 发行说明的第3页提供了下载链接。 版本说明将位于毫米波 SDK 软件包的 docs 文件夹中。

    毫米波 SDK 可从 以下位置下载:mmWave SDK 下载

    指向 SYS/BIOS 的链接也可在前面提到的发行说明中找到

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对我来说很好!
    谢谢!

    谢谢、此致、
    Kot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kot、

    太棒了! 很高兴我能提供帮助。  

    此致、

    Kevin