This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:如何知道 AWR1243在 SPI 闪存上烧录固件后是否正常工作

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/615622/awr1243-how-to-know-if-awr1243-is-working-normally-after-burning-the-firmware-on-spi-flash

器件型号:AWR1243

您好!

我的客户有自己的 AWR1243板、它连接到外部 MCU。 目前、客户已将 AWR1243板的 SPI 闪存上的固件烧坏、并且 MCU 已通过 SPI 将 CNYS 和6个0xFFFF 发送到 AWR1243 (请参阅  中的详细  信息)、但 AWR1243的 SPI_HOST_INTR_1仍然保持高电平。

在 SPI 闪存上烧录固件后、是否有任何方法可以了解 AWR1243是否正常工作?

 为什么 AWR1243 SPI 主机 IRQ 在发送 CNYS 和6 of 0xFFFF 后仍然保持高电平? 还有什么遗漏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    主机 INTR 在开始时变为高电平这一事实表明 AWR1243器件已正确启动。
    关于在 CNYS 模式之后它不会变低的问题、我们将在您打开的前一个线程上再次与您讨论这个问题。

    此致、
    Vivek