This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:主固件和雷达固件

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/615547/awr1243-masterss-and-radarss-firmware

器件型号:AWR1243

您好!

在带有外部处理器的 AWR1243级联应用中,我们是否需要在每次加电时都将 masterss 和 radarbss 固件加载到器件中?

masterss.bin 和 radarbss.bin 图像的大小是多少? 在 DFP 封装中、它们的大小为97KB。 这些是我们在计算中应该考虑的数字吗?

外部主机的哪个接口可用于在生产环境中加载主图像和雷达图像?  

对于功能模式、我了解必须通过来自外部处理器的 SOP 行将 SOP 设置为100。 我假设需要在 awr1243级联中为每个器件连接这些线路。

谢谢、

RJ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、RadarJunkie、


    对于 AWR1243、Masterss 和 RadarSS (BSS)的最终映像将驻留在器件 ROM 上、因此无需外部负载阶跃。

    SOP=100是器件的功能模式、这是器件应用期间要使用的正确模式。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Vaibhav、

    感谢您的回应:)

    我们将使用器件的 ES2.0版本构建初始样片、因为最终产品仍有一些时间。

    现在、如果我们使用 ES 2.0样片、我们如何将 Radarss 和 Masterss 编程到 AWR1243芯片?

    谢谢

    RJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    每次器件复位后、都可以通过 SPI 接口从主机加载雷达或主控代码、也可以将其放入板载串行闪存中。 然后、AWR 器件将自动从串行闪存加载固件、这通常要快得多。
    目前文件大小很大、因为需要加载完整的固件、但正如 Vaibhav 指出的、这将移动到 ROM、然后文件大小将非常小或不存在(如果不需要修补程序)。

    串行闪存的加载通过 UART 接口完成、同时将 SOP 线设置为101 (刷写模式)。

    此致、
    Vivek