This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:如何通过 CSI2 I/F 将 AWR1243与 TDA3x 连接

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/615312/awr1243-how-to-connect-awr1243-with-tda3x-via-csi2-i-f

器件型号:AWR1243

简单的问题:如何将 TDA3x CSI2与 FPD-LinkIII 连接

下面是信号

*串行器端:

(a) CSI0_CLKN/P

(b) CSI0_D0N/P

(C) CSI0_D1N/P

(D) CSI0_D2N/P

(e) CSI0_D3N/P

(f) CSI1_CLKN/P

 

* TDA3x

(1) CSI2_0_DX0/DY0

(2) CSI2_0_DX1/DY1

(3) CSI2_0_DX2/DY2

(4) CSI2_0_DX3/DY3

(5) CSI2_0_DX4/DY4

 

此致

Koro

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Koro San,
    在 AWR1243端、CLK、D0、D1、D2、D3线清晰标记。 如果您要查找串行器至 TDA3连接详细信息、我建议您将查询发布在串行器支持论坛(e2e.ti.com/.../138)上。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vivek-San。

    非常感谢您的建议。
    当然。
    我将在串行器论坛上提出待处理问题。

    此致
    Koro