This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:我想知道是否有适用于 AWR1xxx 的 PCB 指南。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/615407/awr1243-i-would-like-to-know-if-there-is-a-pcb-guideline-for-awr1xxx

器件型号:AWR1243

尊敬的支持团队。

ARW1xxx 的焊球间距为0.65mm。 然后、我的客户没有设计经验。

 

(1) PCB 信息 AWR1243BOOST EVM。

他们希望获得扩展 Gerbe Data 的 PCB 布局模式:RS274x 格式)

我想知道 TI 是否可以将这些数据作为其提到的格式准备。

如果没有,我想知道 TI 可以提供什么格式?

 

(2) PCB 设计

他们计划构建自己的 EVM 进行评估。

然后他们确认了 AWR1243BOOST 原理图。 但是、他们没有安装0.65mm 焊球间距器件的经验。

他们要求我们提供设计规则或 PCB 设计指南。

 

此致

Koro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koro San、您好!
    PCB 布局和光绘文件位于以下位置: www.ti.com/.../sprr248
    布局为.brd 格式(Allegro 文件)、而光绘文件为.art 文件格式。

    您还可以在以下文件中找到原理图和布局建议: www.ti.com/.../swrr152

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vivek-San。

    非常感谢您的快速回复。

    此致
    Koro