This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1010EVM:多个 EVM 模块和 LabVIEW 接口?

Guru**** 2588835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/615020/hdc1010evm-multiple-evm-modules-and-labview-interface

器件型号:HDC1010EVM

您好!

您似乎一次只能运行一个 HDC1010-EVM 模块。

是否能够一次运行多个模块?

您能否为 HDC1010-EVM 模块提供 LabVIEW 接口?

此模块的 USB 通信协议是什么? 您能否提供规格?

谢谢、
Naimi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望我对你的第一个问题有很好的理解。
    我们不希望添加从同一台 PC 运行两个 EVM 的功能。 这是 GUI 限制。
    此 EVM 不会有 LabVIEW 接口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jose 的回应。
    但是、是否有接口通信协议来设置器件并从器件接收数据?
    是否有文档介绍了如何为 EVM 板实现此接口? 如果是、我可以从哪里获得它?
    提前感谢、
    Naimi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rambod、
    EVM 的目的是使用随附的 GUI 评估和了解器件。 TI 不支持将 EVM 用于其他目的、因此我们没有关于如何在不使用 GUI 的情况下直接连接 EVM 的文档。 但是、您可以使用其他元素。 对于此特定器件、我们计划在年底之前发布将在非常流行的平台上使用的软件示例。 敬请关注产品文件夹更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jose、
    我期待着 SW 工具的发布。
    此致、
    Naimi