This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:是否需要通过 IIC 接口对 PMIC LP87524进行编程?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/615402/awr1642-did-the-pmic-lp87524-need-to-be-programmed-by-iic-interface

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件:TPS7A8101

您好!

1.我发现在启动时没有任何内容被 IIC 编程到 LP87524。 在生产过程中,PMIC 的 OTP EPROM 是否已编程为输出3.3V、1.2V、1.8V 和2.3V?

2.如果 PMIC 已经过编程、我们在为新设计绘制原理图时能否断开 xWR1xxx 的 IIC 接口?

3.我们能否将 PMIC 的输出(假设电压正确)直接连接到 xWR1xxx,并移除这两个 LDO (TPS7A8801和 TPS7A8101)以降低 BOM 成本。

谢谢、

Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wesley、您好!
    LP87524器件的默认输出电压编程为3.3V、2.3、1.8和1.2V。除非需要更改默认值、否则无需进行任何编程。 在这种情况下、您可以从 AWR 器件断开 I2C 线路与 PMIC 的连接。

    关于卸下 LDO,不建议这样做。 这些电压用于降低至 AWR 器件所需的1.8V 和1.3V (从2.3V 和1.8V 开始)、同时满足 AWR 器件所需的电源噪声水平。

    此致、
    Vivek