This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:TIDEP-0091的输出

Guru**** 2587905 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0091, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/614510/iwr1443boost-output-of-tidep-0091

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:TIDEP-0091IWR1443

尊敬的 TI 专家:

 

我对 TIDEP-0091有疑问。

 

它看起来三个范围信息输出到终端、如下图所示。

-请告诉我们 Dist 的含义是什么…。 (m)、Power……?

——您还想告诉我们这三个结果有何不同?

 

我想知道每个结果的定义。

感谢你的帮助。

 

此致、

Nobu Arai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您关注液位传感演示。  本演示的目的是演示在连接到外部处理器(本例中为 MSP432)时的低功耗用法、并使用 SPI 从 IWR1443发送雷达测量值。  因此、将雷达处理保持在最低水平。

    MSP432的输出由前三个范围返回值组成。 这些是第一个(1D)"距离 FFT"的输出、由 IWR42的 HWA 加速器执行。  需要注意的是、由于未执行额外的处理、因此距离 FFT 输出中的峰值与 EVM 的角度或相邻峰的位置没有关系。  IWR1443每次使用此演示图像上电时、都会执行2个线性调频脉冲。  线性调频脉冲的复数范围单元将转换为幅度值并在两个线性调频脉冲之间进行求和。  这是一个无单位强度指示器、是 UART 显示屏中显示的"功率"值。 通过直观的方式、该功率值将随着雷达截面和距离的减小而增大。  "距离"数只是距离 FFT 二进制数乘以编程的距离分辨率。

    TIDEP-0091 将进行更新以包含此信息。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woodall-San、

     

    非常感谢您的回答。

    我了解到距离信息是从第一个 FFT 的结果输出的、无需任何额外的处理。

    请允许我再次澄清以下问题。

    您提到的是三大范围返回。 您的意思是说这些信号是3个信号最强的信号吗? 或者、您是说这些只是3个第一信号吗?

    关于两个线性调频脉冲,这两个线性调频脉冲信号是相同还是不同?

    我知道“功率”值是一个无单位的强度指示器。 这是否意味着它与演示可视化工具演示的振幅相同?

    例如,如果我们使用“s”,单个测量命令,是否仅发送两个线性调频脉冲信号? 还是发送了更多的线性调频脉冲信号?

     

    感谢你的帮助。

     

    此致、

    Nobu Arai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >这是否意味着这是3个最强的信号? 或者、您是说这些只是3个第一信号吗?

    它会扫描所有距离单元并返回前3个单元。

    >关于两个线性调频脉冲、这两个线性调频脉冲的信号是相同还是不同?

    两个线性调频脉冲以内置配置中指定的速率(线性调频脉冲时间)背对背发生。 主动 Rx 天线会分别记录每个天线、每个天线具有不同的距离库值、然后将这些值一起平均。

    >我了解到“功率”值是一个无单位强度指示器。 这是否意味着它与演示可视化工具演示的振幅相同?

    否 MMW (或开箱即用)演示会对雷达返回执行更多处理、并使用不同的线性调频脉冲配置。

    >例如,如果我们使用“s”,单个测量命令,是否仅发送两个线性调频脉冲信号? 还是发送了更多的线性调频脉冲信号?

    当 IWR1443通过该演示加电时、它会执行包含2个线性调频脉冲的1帧。 这是当前的默认配置。 在将结果传输到 MSP432后、它会进入无限循环、等待 MSP432将其断电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woodall-San、

    感谢您的回答。 我明白了。

    此致、

    Nobu Arai