This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:如何在不打开雷达箱包装的情况下更新软件

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/615273/awr1642-how-to-update-software-without-unpack-the-radar-box

器件型号:AWR1642

您好!

在汽车上安装雷达产品后、他们希望知道如何在不打开雷达箱包装的情况下更新软件、无法更改 SOP 模式、只能使用 CAN 接口。 TI 是否会提供解决方案和相关工具来帮助客户实施该解决方案?  

谢谢和 BR、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    该应用可使用 CAN 接口包括串行闪存更新。 您可以参阅以下与类似主题相关的 e2e 主题: e2e.ti.com/.../2228472

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、

    我检查了您的主题、但未提供解决方案。 我想很多客户会遇到同样的问题、如果 TI 可以提供类似的演示代码(如 IBL (mcsdk)来展示如何使用 CAN 进行软件更新、那么它可以加快客户的产品 MP 计划。
    BR、
    Andy