主题中讨论的其他器件: IWR1642、 IWR1443、 TIDEP-0091
IWR1642BOOST 连接到5V 时, 在不扫描时消耗约400mA,如何在空闲模式下降低此电流消耗?
我的系统旨在由电池供电。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
IWR1642BOOST 连接到5V 时, 在不扫描时消耗约400mA,如何在空闲模式下降低此电流消耗?
我的系统旨在由电池供电。
谢谢
您好!
对于 IWR1642、我们有3个处理器需要管理、这取决于您的系统设置。
a)在电池供电系统中、我们必须拥有基于需求的软件架构、以及在不进行测量或计算雷达结果时使雷达传感器关闭的系统。
B)通常有一个低功耗主机处理器、它控制雷达传感器本地电源何时打开、雷达传感器没有睡眠模式。 它最常被放置在关闭位置以降低功耗。
在 www.ti.com/.../TIDEP-0091电平检测参考设计中、MSP432从计时器事件或通信消息唤醒。 雷达传感器测量的应用。 从 MSP432 GIO 发送信号、以启用用于雷达传感器的 PMIC 四路 DCDC 转换器。 然后、我们启动雷达传感器、在 MSS (Boot Rom)、MSS (应用)、BSS (应用-在来自 Rom 的 ES3中)和 DSS (DSP 应用)的情况下。
c)我们最终完成了从 QSPI 到 RAM 的复制、MSS 应用程序启动。 在毫米波 SDK 下的 OutOfBox 演示之后、您可以看到有特定的 CLI 命令用于配置雷达合成器、计时引擎、数字前端和更高版本的 DSP 处理。
在初始化期间-您可以选择从 QSPI 读取校准(这不在当前演示中、它将在未来版本中)
然后、您将执行选择性初始化校准和运行时校准。
d)线性调频脉冲配置、测量
最终射频校准完成、然后我们配置线性调频脉冲参数、此时、我们已准备就绪
当我们对帧、剖面、线性调频脉冲进行编程时、我们有特定的高功率射频任务、我们希望尽可能缩短此时间。 线性调频脉冲后处理时间更长
在下一个线性调频脉冲的最短时间内、您可以考虑将数据缓冲到 L3存储器中。
当我们完成线性调频脉冲收集数据时、器件功率将下降、因为我们现在不使用射频。
e) 您可以使用 EDMA、DSP 处理器对 DFE 输出数据进行后处理、以检测您的对象/不知道您的应用、
我假设 DFE 数据进入 L3存储器、然后 DMA 进入 DSP、结果被放置回 L3存储器中。
根据您的应用、如果雷达传感器应该使用不同的参数执行更多的线性调频脉冲、您将重复该操作。
f)更低的功耗、在 DSP 完成后、我们将 DSP 置于空闲状态、然后使用 MSS 将数据传输到您所需的外设。
g)我们将数据恢复到睡眠状态, 您可以按照 IWR1443版本的单流程代码 TIDEP-0091进行操作。
我将开始将 IWR1443版本重新编码为 IWR1642、收集雷达 DFE 输出数据、以便将"n"个线性调频脉冲传输到 L3存储器。 表现
一些 DSP 范围处理、通过 SPI 导出该数据、然后进入睡眠状态。
然后、您可以将其扩展到您的应用。
此致、
Joe Quintal