This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:IWR1642、用于在捕获文件夹中打开 DSS 和 MSS 文件

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/614603/iwr1642boost-iwr1642-for-opening-the-dss-and-mss-file-in-the-capture-folder

器件型号:IWR1642BOOST

大家好、

客户正在使用 IWR1642BOOST。 他希望在 CCS 中打开 DSS 文件和 MSS 文件。

  DSS 文件和 MSS 文件位于" mmwave\packages/ti\demo\xwr16xx\capte\MSS 和 mmwave\packages/ti\demo\xwr16xx\capte\dSS"

文件夹。  

问题1:  能否在 CCS 中打开捕获文件夹中的 DSS 文件和 MSS 文件?

问题2:如果可以、如何编译工程并打开 DSS 文件和 MSS 文件? 如果可以、您是否会构建一个包含的项目

捕获文件夹中的 DSS 文件和 MSS 文件? 这 对客户来说更方便。

Q3:我将附件中的文档发送给客户、用于在 CCS 中打开 DSS 文件和 MSS。  

是这样吗?

e2e.ti.com/.../3858.xWR16xx_5F00_mmw_5F00_user_5F00_guide.pdf

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    以下是我对您问题的回答。


    Q1:您可以在 CCS 中打开捕获演示。 您可以通过将其导入为 makefile 工程来执行此操作。  

    Q2:捕获演示当前不可用作 CCS 项目。 因此、您将无法在 CCS 中构建它、只能对其进行编辑。 要构建该项目、必须使用第4.4.3节中概述的 gmake 程序。  

    Q3:MMW 演示已通过使用 projectspec 文件制作到 CCS 工程中。 这就是可以使用 CCS 直接构建 MMW 演示的原因。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢你的帮助。 您是否会详细解释如何构建 CCS 项目? 第4.4.3节非常简短。

    您能否构建一个 CCS 工程、其中不包括位于捕获文件夹中的 DSS 文件和 MSS 文件? 这对客户来说更方便。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    如果您只想做的是从现在开始构建演示、那么唯一的方法就是使用 SDK 用户指南中概述的 Terminal gmake 方法。 我很抱歉,因为我错误地指出了这一进程的最后一步。 为了构建演示、必须首先完成一些操作。 第4.4.1节是您实际需要开始的部分。

    如果目标是将演示移植为完全独立的 CCS 工程、则需要创建 projectspec 文件。 您可以将 projectspec 文件视为 CCS 用于创建所需工程的模板。 您可以在毫米波培训包中看到此 projectspec 文件的示例 、该培训包可从 TI Resource Explorer 下载。 导航至 Software -> mmWave Training、然后单击窗口右侧出现的向下箭头。 该软件包通常下载到 C:\ti 目录中。

    在下载的软件包中、导航至 MMWAVE_training_1_1_3\demos\demo0005-MMWAVE-SDK-16xx\demo0005_mmWAVE_SDK_16xx_pjt、您将看到两个 projectspec 文件。 一个用于 DSS、另一个用于 MSS。  

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、
    Kevin