This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1010EVM:用于与 EVM 模块通信的 LabVIEW vi#39

Guru**** 2588785 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/615069/hdc1010evm-labview-vi-s-to-communicate-with-evm-module

器件型号:HDC1010EVM
主题中讨论的其他器件:HDC1010

您好!

我喜欢使用多个 HDC1010 EVM 进行评估、并想知道该 EVM 是否有 LabVIEW vi 接口。

此外、我还可以获得 EVM 模块的协议和/或连接文档吗?

此致、
Rn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唯一可用的文档是 EVM 用户指南。

    我们回答了以下 e2e 帖子中的类似问题、请仅使用其中一个问题回答后续问题。 将关闭这个。
    e2e.ti.com/.../615069

    谢谢、
    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、这是重新提交的问题!