This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:典型 RH 值

Guru**** 2589085 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/614969/hdc1080-typical-rh-value

器件型号:HDC1080

你(们)好

我有一个与以下主题相关的问题。

典型 RH 精度与 RH 特性如数据表的图2所示。

1。

我们是否可以认为所有已发货器件的 RH 精度都在图2中?

2.

如果器件的 RH 精度超出图2、我们是否可以认为其器件存在缺陷?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Na

    1。
    数据表中指定的 RH 精度是典型值
    这意味着大多数器件都具有如图2所述的精度

    2.
    答:应用中的精度与应用设计密切相关。 温度条件、例如自发热、PCB 中的放置错误。 我建议查看 HDC1080应用手册

    B.出于上述原因、很难暗示 HDC1080具有较高的 RH 精度。

    此致
    Massimo