This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:ADC 位数

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/614500/awr1243-adc-number-of-bits

器件型号:AWR1243

您好!  

当我们选择14或16位作为输出数据格式时、我对位的组织方式有疑问。  

是在 MSB 之前增加2或4个零、还是在 LSB 之后增加?

谢谢、

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    从16位数据中、LSB 被丢弃以获得14/12位模式。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Vivek :)

    我的印象是、当用户选择12/14/16位数据格式时、Σ-Δ+抽取滤波器会改变位宽度。

    现在、ADC 链(后置噪声整形+抽取)始终发送16位数据、数据格式块丢弃这些位、这一点很有意义。

    如果我的理解有缺陷、请纠正我的问题。

    此致、

    RJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RJ、

    没错。

    此致、

    Vivek