请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE58JD16 大家好、
在固定增益模式下使用 AFE58JD16时、是否可以固定衰减器电阻器?
我看到、在 DTGC 增益模式下、您可以修复衰减器(使用 FIX_ATTEEN_x 和 DENACT_x 寄存器)。
在可编程固定增益模式下、是否有任何方法可以实现此目的(例如50欧姆)?
谢谢、
Andy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.