器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
尊敬的 先生
IAM 将 TDC1000-TDC 7200 EVM 板连接到流量计应用的 LPC 1769控制 器。
IAM 面临一个主要问题。
就是这样
我从传感器获得了响应、但飞行时间值 不会因流速而变化、它仅显示1 t0 15纳秒飞行时间值、即使我们应用120至140 纳秒的时间飞行值。
我的配置是否有任何错误、请提供配置值?
我的配置是
TDC1000 (模拟前端器件)配置
CONFIG0 0x45
CONFIG1 0x45
CONFIG2 0x12
CONFIG3 0x01
CONFIG4 0x1f
TOF1 0xc8
TOF0 0x1E
ERR_FLAGS 0x03
TIME_OUT 0x19
CLK_RATE 0x01
TDC7200 (停止计时器) 配置为
CONFIG1 0x83
CONFIG2 0x44
INT_STATUS 0x1f
INT_MASK 0x07
粗糙_CNTR_OVF H 0xFF
粗糙_CNTR_OVF L 0xFF
Clock_CNTR_OVF H 0xFF
Clock_CNTR_OVF L 0xFF
Clock_CNTR_STOP_MASK_H 0x00
Clock_CNTR_STOP_MASK_L 0x00
如果配置有任何错误、请提供准确的配置值
此致