This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:EVM#39上的 RES 信号的引脚数是多少?原理图

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/614528/awr1443boost-what-s-the-pin-number-of-res-signals-on-evm-s-schematics

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443AWR1443

您好!

在 AWR1443_BoosterPack_EVM 原理图(pdf 版本)和 IWR1443_BoosterPack_EVM 原理图(pdf 版本)中、它没有在 xWR1443 (U2)中标记每个信号的引脚编号。

有些信号标记为 RES 并连接到 AR_SCL 和 AR_SDA。 如何知道这些 RES 信号的引脚编号? 或者、您是否会使用上面的引脚编号更新原理图?

文件名为 sprr254.zip 和 sprr260/zip。

谢谢、

Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wesley、您好!
    您是对的、在生成 PDF 时遗漏了引脚编号。 您可以参考 AWR1443数据表参考原理图(第61页)来查看这些引脚的焊球编号。

    此致、
    DHAM