This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:芯片的应用问题

Guru**** 2542850 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, INA226, AWR2944EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1186757/awr2944-application-problems-of-chips

器件型号:AWR2944
主题中讨论的其他器件:INA226、、

1、向电源添加了四个1NA226电流传感器。 为什么添加这四个器件以满足 ASILB 安全要求?


2.16 KB I2C CMOS 串行 EEPROM、是否存储了 Borad ID? 是否有任何特殊功能?


温度传感器 TMP112AIDRLR 的功能是什么? 芯片自校准的温度是否来自该传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tonyx.Wu、

    1. AWR2944 EVM 上添加了四个 INA226电流传感器、用于测量提供给器件各种电源轨的电流。 它们可由雷达通过 I2C 进行控制。 您能告诉我、添加这四个器件是为了满足 ASILB 安全要求、在哪里提到了这四个器件?
    2. 是的、电路板 ID 存储在16KB I2C CMOS 串行 EEPROM 中。 EEPROM wrt 器件功能没有特殊功能。
    3. AWR2944 EVM 上的温度传感器 TMP112AIDRLR 用于测量板载温度。 芯片自校准不是通过这个传感器完成的。 它使用 AWR2944器件中的内部温度传感器。

    有关更多详细信息,请参阅 AWR2944EVM 用户指南,网址 为:https://www.ti.com/lit/ug/spruj22/spruj22.pdf

    此致、

    Swati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tonyx、

    为了补充 Swati 提到的内容、上述所有功能仅用于开发和评估目的。 在最终传感器上实际上并不需要它们。

    此致、
    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我们为什么要测试电源轨的电流以满足 ASILB 安全要求?


    2.在设计产品时、我们能否将电路板 ID 保存在 QSPI 闪存中以保存此器件


    3.该温度传感器测量温度,不是为了芯片自校正,而是为了什么目的


    我想知道在实际产品设计中是否可以省略这六个器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助我更新问题的进度、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonyx:

    1. 我们无需测量电源轨的电流即可满足 ASILB 安全要求。 电流测量仅用于用户器件评估
    2. 我们可以将电路板 ID 保存在 QSPI 闪存中、而不是使用 EEPROM。 您可以在特定的闪存偏移板 ID 上书写、并保留免责声明以避免接触该偏移。 限制是您只能通过雷达器件读取闪存。
    3. 温度传感器测量电路板温度、仅用于开发和评估。

     所有这些器件都可以在实际产品设计中省略。

    此致、

    Swati