This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:用于原始数据收集的采集板

Guru**** 2619905 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/663066/awr1443boost-acquisition-board-for-raw-data-collection

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1642AWR1443

您好!

我们目前正在使用您的 AWR1443和 AWR1642 EVM。 还尝试从其中获取蒸制的原始数据。

建议使用 TSW1400板进行此操作、但显然该板已有大约3个月的缺货、因此很快就会上市的可能性很小。

从 e2e.ti.com/.../637384 上可以看到 TSW1400是唯一支持的电路板。  

是这样吗? 我们发现了一些其他可能、例如 TSW1405。  

为什么该板不能执行捕获数据的任务?

还有其他关于收购委员会的建议吗?

谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于数据采集、目前仅支持 TSW1400。

    我们正在开发一个新的数据采集板、该板将在 Q2中提供

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、Cesar 的回复。

    您知道我在哪里可以获得有关该新电路板的最新信息吗? 我们将在大约一个月后进入第二季度、我们希望尽快处理它。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请等待电路板释放

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否知道我可以在哪里跟踪此电路板准备的当前状态?

    谢谢你
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    遗憾的是、在电路板发布之前、我们没有任何信息

    谢谢你
    Cesar