Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, IWR1642, IWR1642BOOST, AWR1243
主题中讨论的其他器件: IWR1642、 IWR1642BOOST、 AWR1243
您好!
我有一个问题 、目前雷达帧由内部雷达控制逻辑触发。 是否可以通过 GPIO 触发帧形成外部源?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, IWR1642, IWR1642BOOST, AWR1243
您好!
我有一个问题 、目前雷达帧由内部雷达控制逻辑触发。 是否可以通过 GPIO 触发帧形成外部源?
非常感谢。
在的正确设置方面、似乎存在冲突信息
SW 指定帧周期 fraameCfg 0 1 128 1 50 2 0 (第5个参数"50") verus
HW 脉冲频率(SYN_IN 输入)。
在此主题(AWR1642)中,“这些脉冲的周期应与 rlFrameCfg_t.framePeriodicity."(我认为它们需要*equal *)匹配
下一条语句建议"如果在周期之前生成脉冲、则脉冲将变北"(我解释的是帧周期性需要*小于* SYNC_IN 周期)
在¨的意义上相互矛盾。 实际上、在同步时钟系统中不可能实现"相等"。
在其他位置、线程 https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/p/639919/2360401#2360401
支持"SYNC_IN 需要在每个帧和帧周期相同的周期内发生。" (即再次要求为*相等*!) 在下一句中
"..触发此脉冲... 小于帧活动持续时间"(其中 i intpret 'active duration (即 SW framePeriodicity 必须*长于 SYNC_IN 周期)。
假设 AWR1642与 IWR1642的功能相同(我认为是这样)、所有这些都是相互矛盾的。
无论如何,这些原生(*等于**更长*更短*)在第一次尝试时都不会起作用。
您能否说明 SYNC_IN 是否正常工作。 如果是、这是 AWR1642、IWR1642 (-boost、我认为)中的正确设置。
我的器件是 AWR1642。
SDK doxygen 提供了相关信息
"级联... 这仅适用于 AWR1243。"
实际上,MMW 应用程序不接受 CLI 设置“channelCfg 15 3 1”,这 可能意味着您的查询“rlChanCfg_t.cascading = 0x0001; ”
这些 SW 约束是否过期、即实际上是否可以级联 AWR1642?
这暂时不是一个关键问题。 我可以使用 外部脉冲发生器同步 AWR1642。