This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:TI 能否提供 x64版本的 mmwlstudio.lib?

Guru**** 2550940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661630/awr1243boost-could-ti-offer-x64-version-mmwlstudio-lib

器件型号:AWR1243BOOST

您好!

目前、我们需要在文件夹 C:\ti\mmwave_DFP_00_09_01_06\ti\examples\mmwavelink_example 下构建 mmwavelink_example 项目。

同时、我们需要在此项目中调用 Matlab 引擎。

从 Matlab 2016开始、它仅提供 x64位版本。 因此、我必须在 Visual Studio 中将 mmwavelink_example 项目配置为 x64。

但某些库、如 mmwlstudio.lib、只有32位版本。 因此、它无法编译。

找不到 mmwlstudio.lib 的源项目。 我无法自行构建 x64版本库。

最好提供64位版本 的 mmwlstudio.lib。

谢谢、

Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我将与软件开发团队分享您的请求

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../mmwlstudio.zipHiFeng、

    感谢您的耐心等待。

    目前、DFP 没有基于 x64的 mmwlstudio.lib。 我在 x64环境中构建后附加库。 请检查并告知我们这是否有帮助。

    我们将计划在下一个正式版本中进行同样的操作。

    此致、

    Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaushal、

    此 x64库应该可以正常工作。

    但是、我认为这个 x64 mmwlstudio.lib 是在 Visual Studio 2010下构建的、我只购买了 Visual Studio 2017 (我安装了 VS2010评估版本、但它不支持 x64构建)。

    然后、我在 VS2017下将项目配置为 x64版本。 我遇到了以下问题。

    我在 Google 上进行了一些搜索。 我不明白为什么。 但它似乎是由不同的 VS 版本引起的。

    我不确定你们能帮我解决这个问题。 请尽可能。 否则、我将继续从互联网上找到解决方案。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Feng:

    如果您能够使用所提供的库、请告诉我们。 你需要任何帮助吗?

    此致、
    Kaushal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaushal、

    还没有!

    我安装了 VS2017。 如果我将工程配置为 x64、然后编译它、它将报告如下所示的错误。

    我假设 原始项目是在 VS2010下构建的。 如果我在 VS2017下构建它、它将报告这种错误。

    目前为止我没有找到解决这一问题的办法。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们无法对此问题提供任何进一步支持、因此可以解决此问题

    谢谢你

    Cesar