Other Parts Discussed in Thread: AWR1642
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642
您好、TI 支持、我想将雷达的散点实时流传输到微型计算机主板。
我知道、无法直接从配置或演示可视化工具实现连续实时流、并且通过 UART 的原始 ADC 数据流将相对较慢。 我认为、二进制文件是在 AWR1642上准备的、具有我们需要的所有相关 TLV、然后通过 UART 将二进制文件传输到我们的计算机、如果我错了、请纠正我的问题。
因此、读取雷达点云的"实时流"(例如1秒)、然后将其保存为我们的微型计算机的二进制文件(或覆盖上一个文件)、然后我们有一个 python 代码、 我们在这里编写并将其共享、以读取二进制 DAT 文件(http://pythonfiddle.com/awr1642-spatial-map/)