This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:12xx_FR4_cz_lib 工作库

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1642, AWR1642, TIDA-01570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666239/iwr1443boost-12xx_fr4_cz_lib-worklib

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443IWR1642AWR1642TIDA-01570

尊敬的、我已下载文件(www.ti.com/.../sprr253).When 我使用 Allegro 打开 Database.7z、一些错误报告库丢失。

我检查 CDs.lib 并找到以下文本:

定义12xx_FR4_cz_lib 工作库
include $con概念_INST_DIR/SHARE/cdssetup/cds.lib
包括 W:/ADW_Library/reflib/model_sym/Cs.lib

您能给我一个库(W:/ADW_Library/reflib/model_sym/Cs.lib)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    cds.lib -指向内部 TI 库文件、

    定义 ti_socket ./ti_socket
    定义 ti_misc./ti_misc
    定义 ti_template ./ti_template
    定义 ti_test_point ./ti_test_point
    定义 ti_connector ./ti_connector
    定义 ti_relay ./ti_relay
    定义 ti_CONTACTOR ./ti_CONTACTOR
    定义 ti_pc_pattern ./ti_pc_pattern
    定义 ti_switch ./ti_switch
    定义 ti_filter ./ti_filter
    定义 ti_ic ./ti_ic
    定义 ti_transistor ./ti_transistor
    定义 ti_变压器./ti_变压器
    定义 ti_oscillator_crystal ./ti_oscillator_crystal
    定义 ti_defdiscrete ./ti_defdiscrete
    定义 ti_jumper ./ti_jumper
    定义 ti_led ./ti_led

    我要求获得发送库文件的权限。 如果您想取得进展、您将使用标准组件库
    IWR1443器件之外的所有器件。 所有其他器件都是标准发布器件。

    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Joe Quintal.我希望你能有机会把图书馆的文件发送给我.期待你的好消息.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法发布内部 TI 库、因为这些库包含用于测试的器件。  在与其他应用工程师交谈时、客户会遇到这种情况  

    采用 Cadence 封装和物料清单、并将 TI 特定器件交叉参考为标准器件。   我们建议使用 Cadence 套件。  

    作为替代计划、我们提供了在 Altium 中开发的 IWR1642产品的原理图和布局。  如果有用、我们可以在2周内提供该信息。

    很抱歉、TI Cadence Complete 库不可供您使用。

    此致、    

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:
    我想知道在 Altium 中开发的 IWR1642产品是否准备就绪? 第二个问题是,在  TI Designs:TIDA-01570中,AWR1642是否可以替换为 IWR1642?

    此致


    石云江





    2018-02-2401:24:28、"无线电-乔" 写道:

     

    来自 TI E2ETm社区的消息
    Texas Instruments

     

    radio-Joe 回答 了 IWR1443BOOST:12xx_FR4_cz_lib 工作库

    您好!

    我们无法发布内部 TI 库、因为这些库包含用于测试的器件。  在与其他应用工程师交谈时、客户会遇到这种情况  

    采用 Cadence 封装和物料清单、并将 TI 特定器件交叉参考为标准器件。   我们建议使用 Cadence 套件。  

    作为替代计划、我们提供 了在 Altium 中开发的 IWR1642产品的原理图和布局。  如果有用、我们可以在2周内提供该信息。

    很抱歉、TI Cadence Complete 库不可供您使用。

    此致、    

    Joe Quintal

     

     

    您之所以收到此通知、是因为您订阅了论坛。  要仅取消订阅此主题、 请访问此处

     此帖子标记 为垃圾邮件/滥用。



     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    Altium 1642 EVM 封装将在第二季度发布。 IWR1642或 AWR1642具有相同的信令。 其中一个差异是测试温度。 AWR 器件通过汽车认证可达到125C、而 IWR 器件通过工业认证可达到105C。
    此致、
    Joe Quintal