This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AWR1642:角度计算

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/667472/awr1642-awr1642-the-compution-of-angle

器件型号:AWR1642

您好!

 在 DSS 演示中、在处理方位角 FFT,2D FFT 之前。  根据角度估算理论、我认为 只需要1D FFT、我想问为什么在 algrothm 中使用2D FFT。

感谢大家的进步、

此致、

按比例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rata、

    在方位角 FFT 之前执行2D DFT 操作的原因是、执行"2D DFT"可提高方位角 FFT 的输入样本的 SNR。 请注意、只有1D FFT 输出保存在 L3中(作为雷达立方体)。 执行方位角 FFT 时、需要重新计算2D FFT 输出。  

    此致

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

       也就是说、角度 FFT 在1D FFT 之后执行而不考虑输入样本的 SNR 是合理的。对吗?我还有另一个问题、在方位角 FFT 之前的2D DFT 操作为什么 能够提高输入样本的 SNR?

    此致

     按比例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能为新问题开始新主题吗?

    谢谢你

    Cesar