This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:lab0001-driver-Vital Signs GUI -一些控件的说明

Guru**** 2613105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666486/awr1642boost-lab0001-driver-vital-signs-gui---explanation-of-some-controls

器件型号:AWR1642BOOST

大家好、我可以查看代码来确定这一点、但我想在进入代码之前先询问一下。   

  是否对生命体征演示 GUI 下面黄色区域中的圆圈进行了一些说明?

cid:ii_jdz4dhps0_161bfc72a055f5ff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    看起来图像未正确连接。

    您能否再次向我们发送快照

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是有关情况。

    • 使用时域/使用频率域:

    默认情况下、该算法使用两种不同的方法来计算心率和呼吸频率。 时域(基于自相关性)和频域(基于 FFT)。 然后决定使用最佳匹配。

    如果选中其中一个框,则只使用其中一种方法。

    • 呼吸/心跳

    请参阅"DriverVitalSmiss_DG.pdf"的第26页当计算的波形能量  低于阈值 TH-呼吸/ TH-心脏时、相应的显示设置为0

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题