This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:使用 MATLAB 进行数据处理

Guru**** 2612045 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666354/iwr1443boost-data-processing-with-matlab

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

客户正在使用 TSW1400进行 IWR1443评估、但效果良好。
现在、接管数据采样触发器并通过 MATLAB 而不是 RadarStudio 控制到 PC 的数据传输将会有所帮助。
是否存在诸如 LUA 命令的可能性?

此致、
Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 BO:

    我很确定这是不可能的、但我将与工程师进行联系、然后再与您联系。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bernd、

    遗憾的是、此功能尚不可用。


    谢谢、
    Akash