请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666425/opt3001-led-pulse-counting
器件型号:OPT3001主题中讨论的其他器件: CC1310
您好!
您能给我一个像 OPT3001这样的器件提供建议吗、但它仅具有中断功能和低电流消耗(< 1uA)?
我的项目:我需要计数外部 LED 脉冲并使用 cc1310传输结果。 器件由 CR2032供电、目标寿命> 10年。
最大脉冲频率- 20Hz、脉冲周期(LED 打开状态)- 50ms。
现在我使用的是 foto晶体管、但它消耗的电流过大(>6uA)。
您可以向我指出一个参考 采用低功耗光脉冲计数进行设计?