请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 主题中讨论的其他器件:IWR1443
您好!
我在一周前开始使用 IWR1443读取数据、我能够执行此操作、并按应有的方式读取所有内容。 我唯一的问题是数据来自正在发送的对象。 我想知道一些数据意味着什么。
当您获得对象的数据包时、您会得到多个值、如果您能帮助我找出其余值、我知道其中一些值是什么、如果我遇到任何问题、请纠正错误。
RangeIndex -这是以米为单位的距离。
Dopplerindex -这是以 m/s 为单位的速度
peakvalue -我认为这是来自物体的 dB、如毫米波可视化工具上的距离剖面图所示。
x -这是以 m 为单位的距离还是角度?
Y -这与范围相同、因此是对象的实例。
z -这也是以 m 为单位还是仅以角度为单位?
那么、我的第二个问题是关于手势演示的、有一个文档解释了代码、它是什么? 我多次阅读代码、但很难弄清所有数据意味着什么、以及如何确定手势是轻扫还是扭曲?