This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AWR1642:毫米波中的帧间处理裕度有多长?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/666503/rtos-awr1642-how-long-is-the-inter-frame-processing-margin-in-mmwave

器件型号:AWR1642

工具/软件:TI-RTOS

我有3个问题。

如果我设置 Frame periodicity in -ms = 100。
1. MSS 中的发送输出时间有多长?
2.MSS 中的子帧切换时间有多长?

如果 发送输出时间将持续最长时间。
  我可以使用看门狗脱离环路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您将需要对代码进行基准测试。 对于 DSP 代码、您可以使用时间戳计数器。 请在论坛中搜索"TSCL"基准测试

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在运行毫米波开箱即用演示时查看图、您将看到基准数、例如帧间处理裕度等实时更新。 要查看代码中已配置的子帧切换时间、请阅读 doxygen 部分"高级帧的子帧切换"。