This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01570:TIDA-01570

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0092, TIDA-01570, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/663000/tida-01570-tida-01570

器件型号:TIDA-01570
主题中讨论的其他器件:TIDEP-0092AWR1642BOOST

你(们)好!

我计划在工业机器中添加一个前置雷达系统、该系统可在轨道上驱动。 重点是在雷达检测 到机器轨迹中有人时激活中断系统。

我看到 TI 有一些雷达传感器解决方案。 我的问题之一是我是否应该使用 TIDA-01570汽车套件 PCB 或 TIDEP-0092。 两者之间的推论是什么?  

首先、我们知道要使用哪种套件、我们知道 CAN 消息集成在我们的电子控制系统中并能够激活制动器。

请您告诉我平台的决定、并告诉我 informatión 如何解读 CAN 消息。

 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应该看看 TIDA-01570、因为它暴露了 CAN 接口。 不过、这是一种硬件设计。 仍然需要一个软件应用程序。

    您是否计划开发软件?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

     

    非常感谢您的回答。 o9iii

    我了解 CAN 是通过 CAN 可视化工具公开的。 在 TIDA-01570手册中看到的一些示例。 是这样吗?

    是的、我们需要一个软件...  我想 TIDA-01570有一个配置软件。     是否有适用于 TIDA-01570的 SDK?

    感谢你的帮助。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、TIDA-01570没有软件。 此外、TIDA-01570中描述的电路板不可购买。 您必须开发自己的电路板。

    由于您还需要软件、我建议您使用 TIDEP-0092。 此设计基于可在 TI.com 上购买的电路板、并附带软件演示和 SDK 支持。

    您应使用 TIDEP-0092开始评估。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Cesar、

    我看到了 TIDA-TIDA-01570的光绘文件、因此如果不可用、我想可以制作 PCB。

    是否可以在 TIDEP-0092中查看 CAN 消息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    在 TIDEP-0092中、点云数据通过 UART (RS232)传输发送到主机。

    该设计使用 AWR1642BOOST EVM (www.ti.com/.../AWR1642BOOST) 、现已上市。

    因此、您可以使用此设置立即开始评估。

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    TIDA 选项也能通过 CAN 进行通信、因此更适合我的系统。

    可能是一个位问题。 TIDA PCB 何时上市?? 我需要等待很长时间 我已经有 TIDA Gerber 文件、所以我可以制造 PCB。 你怎么看?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们仍在测试设计 TIDA-01570。 我建议您等待进一步的更新。

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     TIDA-01570是否可以与 毫米波开发包和 TSW1400EVM 连接 以捕获 LVDS 原始数据?

     如何使用 TSW1400EVM SDK 与之配合使用?

    我注意到,它还有一个带有 LVDS 接口的60引脚连接器,与 AWR1642BOOST 相同。

    谢谢你  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、

    它可以通过 LVDS 进行连接

    谢谢你
    Cesar