This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:TDC1000、TDC7200预期寿命终止

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200, AFE4404, AFE4405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/661219/tdc1000-tdc1000-tdc7200-expected-end-of-life

器件型号:TDC1000
主题中讨论的其他器件: TDC7200AFE4404AFE4405

你(们)好。  

我们目前正在设计中使用 TDC1000、TDC7200超声波 IC 解决方案、并想知道这些芯片的预期寿命周期结束是多少。  

谢谢、

Ramtin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramtin、

    我将深入了解这一点、并将向您回复。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramtin、

    TDC1000和 TDC7200没有计划的停产。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AFE4404和 AFE4405的情况如何?
    谢谢、
    Ramtin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不支持这些器件。 您必须制作另一个线程并输入这些器件型号。