器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
因此、我尝试遵循了用户指南、但我认为模块随附的换能器已损坏。
我在 GUI 中读取的值毫无意义。
我很确定情况是这样的。
相反、我尝试了另一个换能器、即2MHz TC 3021。
有趣的是、该换能器工作正常。 当我使用示波器检查 COMP_IN 输出时、我可以看到一个有意义的信号、
但由于某种原因、GUI 无法理解该信号。
如果我执行 TOF 一次性操作、我会得到一个 Time1值、但所有其他值都是0或 INF
如果我尝试启动图功能、它会冻结
是否需要设置任何特殊设置才能使用此传感器?
我已经尝试通过将 TX_FREQ_DIV 更改为4分频将时钟更改为2MHz、因此并非如此。