请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST 我 按照 swru506中的说明将一个 DEVPACK 和一个 AWR1642BOOST 连接在一起。 设备管理器中显示了四个 AR-DevPack-EVM-012 COM 端口。 MUX2至1设置为 FDTI。 打开 RadarStudio、 RadarStudio 会检测到 DEVPACK (显示"已连接"的 FTDI 状态)。 但是、尝试使用第三个 AR-DevPack-EVM-012 COM 端口连接 RS232时始终失败。
我注意到的一点是 DS1为半红色。 当我执行 SOP 控制时、DS1随着 SOR1 LED 的模式变化 而关闭大约3秒、然后它将返回到状态:SOR1 (红色)+SOR1 (关闭)+SOR2 (红色)+DS1 (半红色)[请参阅所附图片]。
请帮助!
此致、
林信思