This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:AWR1243 ES2.0能否与 QFlash 配合使用?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/667107/awr1243-can-awr1243-es2-0-work-with-qflash

器件型号:AWR1243

你好、冠军、
 我们能否将 BSS 和 MSS 固件刷写到 AWR1243 ES2.0板上并正确引导?

谢谢、
Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    我认为您只使用 BSS、因为它只是雷达前端、但我将请专家提供确切的响应。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    对于生产设备,AWR1243中不支持 QSPI。

    固件将通过 SPI 从外部主机加载。

    -Raghu